This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713无电池

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987364/bq25713-bq25713-no-battery

器件型号:BQ25713

您好 TI 团队,

当没有电池时、BQ25713的 VSYS 将定期断电。 可以通过这种方式更改软件。 请帮助确认是否会影响您?

1.在芯片启动后写入 RESET 命令,并无延迟地将 Vsysmin 电压重写为相应的默认值9.216V;
2.每1V/步将 Vsysmin 电压(REG0x0D)逐步写入 Cvmax-0.5V、并以1ms 的间隔完成每一步;
例如、要将 Vsysmin9.216V 的电压调整为12V、您需要写入10V 11V 12V、并且每个齿轮的延迟为1ms;
3.最后,当 Vsysmin 处于较高的电压(12V)时,写入充电电流以启用充电;
4.目前,在进行后续行动之前,应延迟150毫秒;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    BQ25713具有最小系统电压调节、以将 VSYS 保持在 VSYS_MIN 以上。 充电器下游的东西看起来可能会拉低 VSYS。  为了进行比较、数据表中的图10-4显示了 VSYS 在适配器插入后进行调节、而未连接电池。

     

     

    话虽如此、我看不到您建议的寄存器写入序列有问题。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 还有另一个问题。 我们将 ILIM 电压调整为1.2V (VBUS=5V)、电池连接时、REGN=6V;电池未连接时、REGN 电压仅为5V、VSYS 输出电压波动为1.5~ 2.9V。 因此、当电池断电时、无法激活电池。 请告诉我们 REGN 的输出电压原理。 如果我们要将电流限制为500mA、如何设置参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    REGN 电压基于 VBUS 或 VSYS、以较高者为准。 如果 VBUS > 6V 或 VSYS > 6V、则 REGN 稳压至6V。 但是、如果 VBUS 和 VSYS 都低于6V、则 REGN LDO 将以压降模式运行。 这就解释了您的观察结果、即当 VBUS = 5V 且电池未连接时、REGN 仅为5V。

     

    关于1.5V-2.9V 之间的 VSYS 波动、当电池未连接时、这似乎是浮动充电行为。 为了在未连接电池时保持稳定的 VSYS 电压、您可以禁用充电、以便将 VSYS 调节为 SYS_MIN。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    同样、当电池未连接时、ILIM 电压为1.2V、VSYS 输出为1.5V ~ 2.9V、但 ILIM 电压上升至1.5V,VSYS 输出为9.2V。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    您能否共享完整的 BQ25713寄存器设置? 对于 ILIM = 1.2V 和 ILIM = 1.5V 的情况、寄存器设置是否相同?

     

    为了在未连接电池时保持稳定的 VSYS 电压、您可以禁用充电、以便将 VSYS 调节为 SYS_MIN。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ILIM = 1.2V、ILIM = 1.5V 寄存器设置相同。我不知道如何插入附件。我稍后会将其发送给您。

    当电池未连接,SOC 未上电。CHRG_INHIBIT 寄存器默认为0b、因此无法关闭充电使能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Angelo,

    随附 BQ25713的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    好的、如果有机会、请分享您的 BQ25713寄存器设置。

     

    您可以禁用 ILIM_HIZ 引脚(REG32[7]= 0)、并依靠 IIN_DPM 寄存器设置来设置500mA 输入电流限制。 目前、我建议这样做、以便我们可以排除 ILIM_HIZ 引脚电压引起的任何影响。

     

    此外、您的适配器电压是多少? 即使未连接电池、只要适配器存在、您仍应能够读取 BQ25713的寄存器并向其写入数据。 我一定会误解您在这里的使用案例。

     

    此致、

    Angelo