This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《TPS2120:TPS2120YFP (YFP 封装)布局指南》

Guru**** 2533200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988640/tps2120-tps2120yfp-yfp-package-layout-guide

器件型号:TPS2120
主题中讨论的其他器件: TPS2121

先生,您好:

我们使用 的是 TPS2120YFP (YFP 封装)。

您能否帮助为  我们的布局设计提供 TPS2120YFP (YFP 封装)布局指南?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    有关布局指南、请参阅数据表上的第33页。 有关电路板原理图和布局的示例、请参阅 TPS2120 EVM 用户指南、网址为 :https://www.ti.com/lit/ug/slvubd2a/slvubd2a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas 您好:

    我是说 YFP 封装... 第33页不是 YFP 封装。

    请告诉我们在哪里可以获得参考?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    第12.1节中的指导原则与 TPS2120采用 YFP 封装的注意事项相同。

    有关原理图参考、请使用 TPS2120 EVM。 用户指南可在以下位置找到: https://www.ti.com/lit/ug/slvubd2a/slvubd2a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreyas:

    感谢您的反馈。

    无论数据表中提供的是多路复用器封装布局建议、而不是 YFP 封装、EVM 都不提供任何布局建议。

    我们的客户一直在放弃。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的帮助和回复。

    我们在用户指南中看不到有关布局指南的任何注释、您是否有任何有关 YFP package.thnaks 的数据或指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    TPS2121和 TPS2120都有这一建议:  

    我们还建议将 CSS 电容器放置在靠近器件的位置、以避免对上升时间产生任何寄生效应。

    对于这些球栅阵列封装、我们有以下常见问题解答: https://www.ti.com/support-quality/faqs/wafer-level-chip-scale-package-faqs.html 

    和处理指南: https://www.ti.com/lit/ml/sszqnf6/sszqnf6.pdf 

    谢谢、

    Shreyas