请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62067 您好、先生、
我的客户希望设计 TPS62067。
客户想知道 当 Vout=0.9V 时 TPS62067的最大启动时间
客户希望最大启动时间 可能小于800us。
请就此提供评论吗? 谢谢。
BR、
SHH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.