This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62067:询问 TPS62067设计规格

Guru**** 2503075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989256/tps62067-asking-for-the-tps62067-design-spec

器件型号:TPS62067

您好、先生、

 

我的客户希望设计 TPS62067

客户想知道  当 Vout=0.9V 时 TPS62067的最大启动时间

客户希望最大启动时间 可能小于800us。

 

请就此提供评论吗? 谢谢。

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我将向您发送一封电子邮件、以讨论您的疑问。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我已经向您发送了有关此主题的电子邮件、因此我将关闭此主题。

    此致、

    Excel