This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63061:电源管理论坛

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988733/tps63061-power-management-forum

器件型号:TPS63061
主题中讨论的其他器件:TPS63060

如下面所示、当输入电压被施加到 Vin 端子上时、Vout 电压不是通过方法(1)输出的。

(1)通过切换(关断→导通)向 Vin 施加4节碱性 AA 电池的6V 电压

(2)使用稳压直流电源将6V 电压直接施加到输入电压

该电路是根据数据表中的推荐电路按如下方式创建的。

使用的电感器由 Murata 制造[FDSD0630-H-1 ROM = P3]。

当我测量(1)和(2)的电压波形时、如下图所示。

(1)蓝色:VIN、红色:VOUT、绿色:PG


(2)蓝色:VIN、红色:VOUT、绿色:PG

运行差异是否会影响到 Vin 的上升时间?
请告诉我可能的原因和对策。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我将在本星期五之前检查您的问题并作出答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 

    很抱歉迟到了。 输出中是否有任何负载? 我想器件是否会在启动期间触发短路保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。
    它在无输出负载的情况下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    如果 VIN 快速上升、器件似乎无法正常启动。  

    您是否在每个器件中都看到了这种行为? 如果是、您能否尝试切换 EN 引脚以检查器件是否再次正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试切换 EN 引脚、但器件无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有四个问题。

    (1)数据表的第10章对输入功率没有特殊要求。
    我决定不需要 VIN 斜坡、但这是不是吗?

    (2)如果您的 VIN 需要斜坡、您能给我一个定量值吗?

    (3)使用滑动开关打开和关闭 VIN 是否存在任何问题?

    (4)使用 TPS63060时、这些问题是否相同?

    当为器件提供 VIN [3V]时、即使斜坡为高电平、也可以正常获得输出[5V]。
    即使灯提供6V 电压(这对于 VIN 来说是高电平)、当电压降低时、输出[5V]通常可以在4.5至3.5V 的电压下获得。
    如果您对这些问题有任何建议、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、VIN 斜坡速率没有限制。 我将尝试使用 EVM 进行检查。

    您是否在每个 IC 中都看到过此类问题? 确保此 IC 未损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够解决这个问题。
    原因可能是器件在电路板上的安装存在缺陷。
    感谢您的支持。