主题中讨论的其他器件:TPS63060
如下面所示、当输入电压被施加到 Vin 端子上时、Vout 电压不是通过方法(1)输出的。
(1)通过切换(关断→导通)向 Vin 施加4节碱性 AA 电池的6V 电压
(2)使用稳压直流电源将6V 电压直接施加到输入电压
该电路是根据数据表中的推荐电路按如下方式创建的。
使用的电感器由 Murata 制造[FDSD0630-H-1 ROM = P3]。
当我测量(1)和(2)的电压波形时、如下图所示。

(1)蓝色:VIN、红色:VOUT、绿色:PG

(2)蓝色:VIN、红色:VOUT、绿色:PG
运行差异是否会影响到 Vin 的上升时间?
请告诉我可能的原因和对策。