请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW 主题中讨论的其他器件:BQ78350、 BQ78350-R1
你好。 我的培训周期有问题。
在使用4节电池首次充电后、计算出我的容量、
但是、当我放电一段时间后、所有数据都会复位、电池会在不控制其容量的情况下放电。
我在不同的控制器上运行了几个周期、并且所有3个周期都不能正常工作。
请提供更详细的算法、以使用新化学品创建新电池。
当您更改化学成分时、保护设置没有任何变化、因此应该是控制器是否出现故障。
保护阈值的设置在化学物质发生变化后不会改变、其他设置仍是基本的工厂设置。
在基本设置下、电池工作正常、并完成了学习过程。
此外、充电后、充电指示二极管在触发再充电阈值时不会关闭、但会保持充电指示状态。
仅在连接负载时关闭、然后将容量值调零。
请帮助。