This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:培训周期

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990100/bq78350-r2-device-fw-training-cycle

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ78350-R1

你好。 我的培训周期有问题。

在使用4节电池首次充电后、计算出我的容量、

但是、当我放电一段时间后、所有数据都会复位、电池会在不控制其容量的情况下放电。

我在不同的控制器上运行了几个周期、并且所有3个周期都不能正常工作。

请提供更详细的算法、以使用新化学品创建新电池。

当您更改化学成分时、保护设置没有任何变化、因此应该是控制器是否出现故障。

保护阈值的设置在化学物质发生变化后不会改变、其他设置仍是基本的工厂设置。

在基本设置下、电池工作正常、并完成了学习过程。

此外、充电后、充电指示二极管在触发再充电阈值时不会关闭、但会保持充电指示状态。

仅在连接负载时关闭、然后将容量值调零。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否完全理解您的描述。 对于 BQ78350、您需要根据电池化学成分更新 ChemID、还需要根据每个电池更新 CEDV 监测参数。 您是否遵循了《使用 BQ78350-R1》文档"电量监测"部分中介绍的步骤?  https://www.ti.com/lit/an/slua924/slua924.pdf

    此致、

    Matt