This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988872/tps55288-question

器件型号:TPS55288

各位专家:

我希望在以下情况下获得负载瞬态响应。 我尝试通过 Webench 对其进行仿真、但 Webench 不对应于此器件的仿真。 您是否会在以下情况下提供负载瞬态响应?
[条件]
VIN:4.1V~6.0V、额定电压高于16V。
输出电压:5.1V
负载条件:数十 mA 至500mA 和500mA 至1.5A

此外、I 输入高于条件(Iout max=3.5A)到 Webench、但它会收到以下错误消息。 这种情况是否不稳定?


此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    感谢您发表上述文章。 我们已经开始研究这个问题。 我们将返回有关此更新的内容。

    此致、

    Shaheen S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否会告诉您在这方面的进展?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    尚未在 WEBENCH 上为此器件启用仿真。 我们已在我们的渠道中添加了这一信息、并计划在 今年第二季度进行此类信息发布。 为了便于立即参考、我们在 TI.com 上为器件提供了 PSPICE 模型。 我们已配置 PSPICE 模型以运行负载瞬态测试台。  PFA 相同:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS55288.zip

    对于 输入电压:4.1V~6.0V、 输出电压:5.1V、Iout=3.5A 输入条件、

    我们能够重复报告的问题。 我们目前正在进行调试、以验证它是否有效。 我们将保持您的最新状态。

    此致、

    Shaheen S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供 PSPICE 模型。

    我想在设计中使用以下组件。 请您评论一下它是否正常工作。
    [条件]
     输入电压:4.1V~6.0V、 输出电压:5.1V、Iout=3.5A、Fsw=1~2MHz

    - L: MDMK4040T1R2 (1.2uH)
    - FET: SM6K513NU

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    我们仍在进行调试、以验证在上述输入条件下是否存在有效故障。 由于之前没有提到工作频率、我们将 WEBENCH 模型中设置的默认 FSW 设置为400kHz 并对其进行调试。  我们将验证适用于 FSW 1-2MHz 的设计、并在下周中旬更新后返回给您。

    谢谢、此致、

    Shaheen S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    我们已经验证 了 WEBENCH 上的上述输入条件(输入电压:4.1V~6.0V、输出电压:5.1V、输出电流= 3.5A、FSW= 1、2MHz)。 器件在 WEBENCH 上的这些输入条件下不稳定。 由于我们无法为这种情况创建设计、我们将无法 在 WEBENCH 上验证具有上述 L 和 FET 的器件的稳定性。

    此致、

    Shaheen S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaheen、

    这意味着器件在这些条件下在实际情况下是不稳定的? 或者 Webench 无法仿真这些条件? 哪一个是正确的? 如果此器件无法用于实际应用、您会建议其他器件吗?

    如果器件将在稳定状态下运行、您是否会给出您的意见?这些组件(L&FET)是否适合这些条件?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    要回答特定的问题、对于您的输入条件(输入电压:4.1V~6.0V、 输出电压:5.1V、输出电流= 3.5A、FSW= 1、2MHz)、该设计在 Webench 上不稳定。 请注意、Webench 模型在发布后与工作台数据紧密匹配。  

    或者、我们也可以使用 Excel 计算器(如下所示)

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/slvrbf9.zip

    很难对您建议的替代组件进行评论、因为 Webench 设计由于稳定性 问题而未创建。 我已将帖子移至产品 专家组以获得进一步帮助、以便可以建议使用替代器件。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Fujiwar-san、

    器件应该可以正常工作、我们将检查 EVM 并回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    请您说明进度吗?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    您是否有替代 TPS552882的替代器件? TPS552882样片现已缺货、因此客户正在寻找该样片。

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    如果您申请的是少量 TPS552882样片、请提交 ZS 订单。