各位专家:
我希望在以下情况下获得负载瞬态响应。 我尝试通过 Webench 对其进行仿真、但 Webench 不对应于此器件的仿真。 您是否会在以下情况下提供负载瞬态响应?
[条件]
VIN:4.1V~6.0V、额定电压高于16V。
输出电压:5.1V
负载条件:数十 mA 至500mA 和500mA 至1.5A
此外、I 输入高于条件(Iout max=3.5A)到 Webench、但它会收到以下错误消息。 这种情况是否不稳定? 
此致、
福吉瓦拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
我希望在以下情况下获得负载瞬态响应。 我尝试通过 Webench 对其进行仿真、但 Webench 不对应于此器件的仿真。 您是否会在以下情况下提供负载瞬态响应?
[条件]
VIN:4.1V~6.0V、额定电压高于16V。
输出电压:5.1V
负载条件:数十 mA 至500mA 和500mA 至1.5A
此外、I 输入高于条件(Iout max=3.5A)到 Webench、但它会收到以下错误消息。 这种情况是否不稳定? 
此致、
福吉瓦拉
您好、Fujiwara、
尚未在 WEBENCH 上为此器件启用仿真。 我们已在我们的渠道中添加了这一信息、并计划在 今年第二季度进行此类信息发布。 为了便于立即参考、我们在 TI.com 上为器件提供了 PSPICE 模型。 我们已配置 PSPICE 模型以运行负载瞬态测试台。 PFA 相同:
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS55288.zip
对于 输入电压:4.1V~6.0V、 输出电压:5.1V、Iout=3.5A 输入条件、
我们能够重复报告的问题。 我们目前正在进行调试、以验证它是否有效。 我们将保持您的最新状态。
此致、
Shaheen S M
您好、Fujiwar-san、
我们已经验证 了 WEBENCH 上的上述输入条件(输入电压:4.1V~6.0V、输出电压:5.1V、输出电流= 3.5A、FSW= 1、2MHz)。 器件在 WEBENCH 上的这些输入条件下不稳定。 由于我们无法为这种情况创建设计、我们将无法 在 WEBENCH 上验证具有上述 L 和 FET 的器件的稳定性。
此致、
Shaheen S M
您好、Fujiwar-san、
要回答特定的问题、对于您的输入条件(输入电压:4.1V~6.0V、 输出电压:5.1V、输出电流= 3.5A、FSW= 1、2MHz)、该设计在 Webench 上不稳定。 请注意、Webench 模型在发布后与工作台数据紧密匹配。
或者、我们也可以使用 Excel 计算器(如下所示)
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/slvrbf9.zip
很难对您建议的替代组件进行评论、因为 Webench 设计由于稳定性 问题而未创建。 我已将帖子移至产品 专家组以获得进一步帮助、以便可以建议使用替代器件。
此致、
Bhushan