This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54425:webench 不工作的条件

Guru**** 2510025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54425, TPS565208, TPS565201, TPS566231, TPS566238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989845/tps54425-conditions-under-which-webench-does-not-work

器件型号:TPS54425
主题中讨论的其他器件: TPS565208TPS565201TPS566231TPS566238

大家好、

我对 TPS54425有疑问。

我在以下条件下使用 webench 尝试了仿真、但它不起作用。

以下条件是否不起作用?
  VIN   = 5V (±5%)
  Vout = 3.3V
  Iout  = 4A


如果不起作用、请告诉我原因。

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    我们能够重复这个问题。 当前正在分析以验证其是否为有效故障。
    应随时更新修复程序。

    谢谢、此致、
    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好


    感谢你的答复。

    请进行分析。

    是否可以在以下条件下作为产品规格运行?

     VIN   = 5V (±5%)
     Vout = 3.3V
     Iout  = 4A


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!  

    我们与产品专家进行了讨论、发现器件 TPS54425在上述输入条件下无法很好地调节输出电压。

    或者、对于 上述 输入条件、我们推荐使用 TPS565201、TPS565208和 TPS56623x (TPS566231、TPS566238)器件。  

    如有任何进一步的疑问,请向我们回复。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umayal-San、

    感谢你的答复。

    我想知道 TPS54425在上述输入条件下不会很好地调节输出电压。

    请告诉我原因。

    我需要向尝试使用 这些条件的客户解释。


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!  

     此 帖子移至 产品 专家 组以解决查询。  

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山

    对于输入条件、该设计可能会出现最短关断时间问题。 随着电流的增加、输出电压可能会开始下降、调节将受到影响。 此外、在瞬态事件期间、由于这种限制、该器件上可能存在明显的下冲。 建议查看 TPS566231/8、该器件具有更短的最小关断时间、专为在更大的占空比下正常工作而设计。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod-San:

    很抱歉耽误你的回答。 感谢你的答复。
    客户在以下条件下进行大规模生产、并且工作正常、没有问题。

      VIN   = 5V (±5%)
      Vout = 3.3V
      Iout  = 4A

    如果出现问题、是否有方法可以通过在不更改器件的情况下更改外设来改进它?

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    是的、该器件可能处于最短关断时间的边缘、因此可能专门针对您的条件工作。 它可能会输入、在较高温度下或瞬态条件下可能会导致较大的下冲。 如果它进入最小关断时间状态、则没有好的方法来抵消影响、因为这是器件固有的行为。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod-San:


    感谢您的回答。

    使电感器更小、电容器更大以改善瞬态条件是否有效?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    较小的电感器将从过冲角度加快瞬态响应、但如果器件进入最小关断时间区域、则下冲仍然很大。 此外、由于 TPS54425具有内部补偿功能、因此建议坚持使用数据表中的 L-C 组合。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod-San:

    感谢你的答复。 明白。

    我还有其他问题。
    我看到了过去的 E2E。
    e2e.ti.com/.../1583669

    "为了获得最佳性能、我通常建议最大占空比为65%。 "
    有一个描述。

    是否有65%的原因? 请告诉我65%的理由。

    例如、如下所示
    当压摆率为 XX[a/usec]时、电压波动设置为65%、使其变为 XX[mV]或更低。


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    是的、John Tucker 提到了我们之前讨论过的同一现象、最大占空比实际上受最短关断时间和开关频率的限制。 65%的占空比可能只是一个保守的限值、以确保您安全地离开稳压将受到影响的最短关断时间区域。 但实际上、最大占空比数将根据最小关断时间(典型值到最大值变化)和频率(输入、输出电压和负载的函数)的组合而变化。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    模块