主题中讨论的其他器件: TPS565208、 TPS565201、 TPS566231、 TPS566238
大家好、
我对 TPS54425有疑问。
我在以下条件下使用 webench 尝试了仿真、但它不起作用。

以下条件是否不起作用?
VIN = 5V (±5%)
Vout = 3.3V
Iout = 4A
如果不起作用、请告诉我原因。
此致、
石田山
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对 TPS54425有疑问。
我在以下条件下使用 webench 尝试了仿真、但它不起作用。

以下条件是否不起作用?
VIN = 5V (±5%)
Vout = 3.3V
Iout = 4A
如果不起作用、请告诉我原因。
此致、
石田山
尊敬的 Amod-San:
感谢你的答复。 明白。
我还有其他问题。
我看到了过去的 E2E。
e2e.ti.com/.../1583669
"为了获得最佳性能、我通常建议最大占空比为65%。 "
有一个描述。
是否有65%的原因? 请告诉我65%的理由。
例如、如下所示
当压摆率为 XX[a/usec]时、电压波动设置为65%、使其变为 XX[mV]或更低。
此致、
石田山
Ishiwata-San、您好!
是的、John Tucker 提到了我们之前讨论过的同一现象、最大占空比实际上受最短关断时间和开关频率的限制。 65%的占空比可能只是一个保守的限值、以确保您安全地离开稳压将受到影响的最短关断时间区域。 但实际上、最大占空比数将根据最小关断时间(典型值到最大值变化)和频率(输入、输出电压和负载的函数)的组合而变化。
希望这对您有所帮助。
谢谢、
模块