在针对低温运行进行一些环境测试时以及在温度循环时、BQ24195L 的 sys 输出会降至零、并且即使 Vbus 不变、也会出现这种情况。 这可能与该部件似乎认为 Vbat 输出电容器是电池并尝试在该电容器上重复完成充电周期的情况类似。 请参阅 e2e.ti.com/.../791416
在我的系统上、这是一个不可恢复的故障、需要手动重启电源才能解决。
未连接电池时、PMIC 的建议设置是什么?为什么 PMIC 会在明显存在总线电压时决定断开系统电压?
下面是故障期间的原理图和系统电压以及导致故障的温度周期。 应该注意的是、在低温运行期间也观察到了这一点、并且没有温度转换。
在2周的低温运行期间、在3个独特的器件上观察到了5倍的此问题。