This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195L:在温度循环期间、如果未连接电池、SYS 输出下降至0VDC

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985149/bq24195l-sys-output-drops-to-0vdc-when-no-battery-attached-during-temp-cycle

器件型号:BQ24195L

在针对低温运行进行一些环境测试时以及在温度循环时、BQ24195L 的 sys 输出会降至零、并且即使 Vbus 不变、也会出现这种情况。  这可能与该部件似乎认为 Vbat 输出电容器是电池并尝试在该电容器上重复完成充电周期的情况类似。  请参阅 e2e.ti.com/.../791416

在我的系统上、这是一个不可恢复的故障、需要手动重启电源才能解决。

未连接电池时、PMIC 的建议设置是什么?为什么 PMIC 会在明显存在总线电压时决定断开系统电压?

下面是故障期间的原理图和系统电压以及导致故障的温度周期。  应该注意的是、在低温运行期间也观察到了这一点、并且没有温度转换。

在2周的低温运行期间、在3个独特的器件上观察到了5倍的此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "温度周期"指的是什么?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在一个热处理室中有整个组件。  我将系统的环境温度从-30C 循环至+50C。  室在30分钟内转换至新温度。  这是一种环境鉴定方法。

    -Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在进行这项工作、并将很快返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     VSYS 在室温下是否正常工作?

    谢谢、

    宁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它在室温下工作正常。  我在室温下的现场试验中运行了大约200个装置。  我们在外面有几个器件、在冷捕捉期间、温度下降到-10°C、它们挂起。  这促使我将器件放入热处理室、并将其暴露在冷环境中。  这样做后发现、即使从未切断电源、PMIC 也能使系统电压下降、这是可重复的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当器件分别正常和异常工作时、您能否提供以下信息?

    1. 测试条件、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS。
    2. 所有寄存器设置

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于#1、正常和异常没有差异。

    • VSYS = 5.03VDC
    • IVSYS ~ 10-80mA
    • VBAT =未连接、因此悬空、但我们怀疑有一个10uF 电容器可能被检测为电池并由 IC 充电
    • IBAT = 0
    • VBUS = 4.3VDC
    • IVBUS ~ 10-80mA

    我将向您介绍寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然。 查看寄存器设置。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们已经有一段时间没有收到您的回复。  该线程 被视为已解算和已闭合。

    谢谢、

    宁。