This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:Wu't 允许超过50-60mA

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986685/bq25896-won-t-allow-above-50-60ma

器件型号:BQ25896

大家好、团队、

我的客户在 5V 充电器中使用 BQ25896、该充电器能够提供超过500mA (实际上是2A)的电流来为18650锂离子电池充电。 充电电流不会增加到50-60mA 以上。  他们已经验证了充电器的功能、但电池充电速度太慢、可以采取什么措施来改进这一点?
充电器处于快速充电模式、充电电压和电流寄存器分别为4.2V 和2048mA 的默认值。

只是想澄清一下、他们遵循了 BQ2589X EVM 电路板指南中提供的指令、同时也禁用了 ICO。 芯片不允许超过60mA 的电流为电池充电。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。 常见问题解答3应有助于解答您的问题。

    请检查  输入源是否过载、电流是否超过输入电流限制或 VBUS 引脚电压是否降至输入电压限制以下。 当达到输入电流限制或输入电压限制时、器件会减小充电电流、直到输入电流降至输入电流限制以下且输入电压升至输入电压限制以上。    有关详细信息、请参阅9.2.6.2 d/s 上的动态电源管理并在为电池充电时从电源获取最大功率(www.ti.com/.../slyt569.pdf)。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    从我们的客户那里获得反馈、即充电电流受输入电流限制的诊断是正确的。 他们面临的问题是、在不将0x00寄存器中的充电限制降至200-300mA 的情况下、VBus 在 VSYS 上保持在3.2V (在没有电池的情况下、尽管 Vsysmin 默认为3.5V)。 如果使用电池为系统通电,则电池不会充电(它们会看到电压随时间的推移而降低),尽管 STAT 引脚变为低电平表示正在充电,器件寄存器0x0B (读取0x57)也表示正在快速充电。 一旦它们将寄存器0x00设定为100mA 输入电流限值、这种情况就会改变。 然后 VSYS 增加至3.7V、电池以50mA 电流开始充电。 请建议可能出错的地方。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

     当器件分别正常和异常工作时、您能否提供以下信息?

    1. 测试条件、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS。
    2. 所有寄存器设置

    谢谢、

    宁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们已经有一段时间没有收到您的回复。  该线程 被视为已解算和已闭合。

    谢谢、

    宁。