大家好、团队、
我的客户在 5V 充电器中使用 BQ25896、该充电器能够提供超过500mA (实际上是2A)的电流来为18650锂离子电池充电。 充电电流不会增加到50-60mA 以上。 他们已经验证了充电器的功能、但电池充电速度太慢、可以采取什么措施来改进这一点?
充电器处于快速充电模式、充电电压和电流寄存器分别为4.2V 和2048mA 的默认值。
只是想澄清一下、他们遵循了 BQ2589X EVM 电路板指南中提供的指令、同时也禁用了 ICO。 芯片不允许超过60mA 的电流为电池充电。
此致、
Renan