您好!
我们已经测试了 TPS2116 IC、开关按预期工作、并且具有超低电流消耗。 随附了测试原理图。 V1是我们的主要5V 直流电源, V2是我们的次干电池(3 x AA = 4.5V-4.8V),当 V1关闭时,系统被转移到 V2,如果 V1再次打开,则系统被转移到 V1。 有一个注意事项:当 V1从关断状态切换到导通状态时、V2上的压降(此处为 V2、电池断开(开路连接))约为100-200mV。 经过一段时间后、它会缓慢下降至零。 当 V1和 V2都连接时,流入电池的电流大约为0.1uA - 0.2uA。 如前所述、我们的电池为干电池型、不可再充电、因此这可能会在将来造成问题。 请指导我们解决此问题。
谢谢你