This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:如何防止主电压源的电流流入电池

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989934/tps2116-how-to-prevent-current-going-to-battery-from-main-voltage-source

器件型号:TPS2116

您好!

我们已经测试了 TPS2116 IC、开关按预期工作、并且具有超低电流消耗。 随附了测试原理图。 V1是我们的主要5V 直流电源, V2是我们的次干电池(3 x AA = 4.5V-4.8V),当 V1关闭时,系统被转移到 V2,如果 V1再次打开,则系统被转移到 V1。 有一个注意事项:当 V1从关断状态切换到导通状态时、V2上的压降(此处为 V2、电池断开(开路连接))约为100-200mV。 经过一段时间后、它会缓慢下降至零。 当 V1和 V2都连接时,流入电池的电流大约为0.1uA - 0.2uA。 如前所述、我们的电池为干电池型、不可再充电、因此这可能会在将来造成问题。 请指导我们解决此问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dipak、

    您的主要问题似乎是我们所说的反向电流阻断泄漏、或 I_RCB、泄漏。 这是通道关闭时、从 VOUT 到 VINx 的 FET 泄漏量。  

    TPS2116目前正在进行采样、但器件尚未完全投入生产。  在数据表的最终版本中、我们计划添加 I_RCB、LEAK 参数、但我们还没有测试数据来提供 VOUT 到 VINx 泄漏的预期。

    在您提到的第一种情况中、如果存在 VIN1而 VIN2、则器件的输出为5V、VIN2为0V。 由于 VOUT 到 VIN2之间存在一定程度的泄漏电流、因此可能会升高到0.2V。  在您的系统中、VIN2仅为电容、因此任何泄漏电流都会导致电压轻微上升。 也就是说、看到电压升高然后再降低是很奇怪的、那么在连接 VIN1的情况下、VIN2的任何波形是否上升到200mV? 另一种可能是 VOUT 与 VIN2之间的耦合、但看到这种情况会很奇怪、因为 VOUT 会出现软启动。

    至于0.1uA 至0.2uA 的电流、当您看到这种反向泄漏时、您能验证输出为5V、VIN2为4.5V 吗? 500mV 是 FET 上的电压不大、我们希望泄漏电流会低得多。 此外、电池可接受多少反向电流?  

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    VIN1的电压约为5.1V、VIN2的电压约为4.5V。

    自系统启动(VIN1和 VIN2均已连接)以来  、我获得0.1uA - 0.2ua 反向电流。  

    目前、我没有  关于电池可接受的反向电流的信息。

    请您查看我的原理图、我们是否可以添加任何内容来改进 TPS2116的工作。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Depak、

    我相信您的器件设置很好、连接方式没有任何问题。 您是否认为 满电流会流回电池电源或电容器(以使其保持充电状态)? 您在哪里测量0.1uA 至0.2uA 的反向电流?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    满电流不会流回电池、似乎是一些泄漏电流。 我想、当系统启动时、VIN2 (它可能是 VIN1或从 Vout)处会出现压降、然后它会停止、但由于 VIN2和电容器(VIN2处)之间的电压差、启动时的电流会流入电池内部。  

    我正在测量 VIN2处的电流。 VIN2 GND 通过万用表传递到电池。 万用表非常适合以纳安为单位测量电流。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dipak、  

    为了确保我理解正确、您仅在系统启动期间测量的0.1uA 至0.2uA 电流、还是在器件已开启且处于稳定状态时测量的电流? 由于您在 VIN2处进行测量、是否有任何方法可以判断电流是流入电容器还是电池? 我想、如果电流主要流入电容、这是可以的、但如果大多数电流流入电池、这是一个问题。

    谢谢、

    Alek