主题中讨论的其他器件:TPS23734
你(们)好 几个月前、我在以前的原型上遇到了问题、该原型已解决、但我遇到了一个新问题、该问题正在困扰我。
我有一个原型、已经运行了几个月、但已经停止了
工作。 它似乎正在进入间断模式、但没有负载打开
输出。
我已附上一张带有 CTL 信号的示波器照片
(黄色)、CS 信号(紫色)、VC 电平(蓝色)和输出电压
(绿色)。
对于某些人来说、VC 似乎会低于 VCuvlo
原因。 您能明白为什么会发生这种情况吗? 可以是
MOSFET 栅极短路/泄漏? 反馈是否存在问题? 它
几乎看起来、斜坡太长、无法达到5V 输出。