This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:电路无法启动、一直在尝试

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23734
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987495/tps23754-circuit-fails-to-start-keeps-trying

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件:TPS23734

你(们)好  几个月前、我在以前的原型上遇到了问题、该原型已解决、但我遇到了一个新问题、该问题正在困扰我。  

我有一个原型、已经运行了几个月、但已经停止了
工作。  它似乎正在进入间断模式、但没有负载打开
输出。  

我已附上一张带有 CTL 信号的示波器照片
(黄色)、CS 信号(紫色)、VC 电平(蓝色)和输出电压
(绿色)。  

对于某些人来说、VC 似乎会低于 VCuvlo
原因。  您能明白为什么会发生这种情况吗?  可以是
MOSFET 栅极短路/泄漏?  反馈是否存在问题?  它
几乎看起来、斜坡太长、无法达到5V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这听起来像是填充了错误的组件或有损坏/短路的组件。  

    因为某件事工作了几个月,然后突然不工作听起来像是一件坏的事--与一个应该很快揭示自己的设计缺陷相比。  

    断续模式应以方波显示输出电流。 您可以检查它。 我建议先从次级侧开始。 谢谢

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael。  感谢您的回复。  我在办公室工作了一周,但我昨天又开始了这方面的工作。  一件有趣的事情正在发生。  当我在早上启动它时、它会启动并运行、但在它运行一段时间后、它不会再次启动、直到它长时间关闭、大约一个小时。  一旦启动、它将以满载运行一整天、并且电路板上的任何东西都不会受到触摸的影响。

    当它未启动时、我采用了 notStarting.jp 中偏置绕组(引脚6)的波形  偏置绕组(蓝色线迹)看起来是向后的、因为相对于接地、电压峰值看起来是负的。  黄色迹线是二极管后面的 VC (在 TP8上)。  我查看了评估板原理图和优化的 PD 原理图、它们与原理图的极性相匹配。  但是、"更好的自举/偏置电源"的这一段显示极性反转、这是我最初所期望的。  您能否确认点接线端子是否应接地?

    当它正常启动时、我看到 StartedOK.jpg 中显示的波形

    e2e.ti.com/.../bias.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    变压器极性在这里不是问题、只要它与我们的参考设计中的值匹配即可。  

    您可以尝试添加更多 VC 电容器。  

    您可以尝试在我们的 EVM 中使用变压器。  

    我还建议改用 TPS23734。 谢谢  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael  根据您的建议、我查看了 BOM 并发现我在那里使用了一个陶瓷22 UFD X5R 电容器。  KEMET 的 ksim 表明、在12V 偏置时、电容器只有4.5 UFD。  这可能是我的问题。  今天、我将尝试找到一个更大的电容器。  由于具有真空兼容性、我无法使用电解质、但铝聚合物或钽聚合物在这里可能起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Micheal。  我添加了一个更大的 VC 电容器、它解决了这个问题。  

    我在原理图上还有一个问题。  在没有适配器输入且只有 POE 电源路径的情况下、是否需要 VSS 和 RTN 之间的 TVS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、  

    很高兴大电容解决了这个问题。  

    VSS_RTN 之间的 TVS 有助于防止浪涌和 ESD 事件。 需要 VDD_VSS 之间的值。 VSS_RTN 之间的一个是良好的做法、建议用于户外应用。  

    有关所有浪涌注意事项、请参阅以下应用手册

    https://www.ti.com/lit/an/slua736/slua736.pdf?ts=1617636772269&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI):  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    感谢指针指向 SLUA736。  由于某种原因、当我阅读器件数据表时、我认为这似乎意味着 VSS 和 RTN 之间的 tvs 适用于有适配器的情况。  最好知道它是避雷所必需的。 另一组酷刑原型的时间。  感谢你的帮助。

    John