This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95378BQ5M:CSD95378BQ5M 最大输出电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95378BQ5M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988693/csd95378bq5m-csd95378bq5m-maximum-output-voltage

器件型号:CSD95378BQ5M

您好的支持团队、

请回答有关  CSD95378BQ5M 和其他 CSD9xxxx IC 的几个问题:

1、为什么输出电压限制在5.5V? 如果它由12V 电源供电、并且占空比在400kHz 至1MHz 时设置为80%、会发生什么情况? 我需要高达2A 的输出电流

2.是否可以使用两 个此类功率级 来分别 驱动 TEC?

提前感谢、致以诚挚的问候、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    关于您的第一个问题、建议 Vout_max=5.5V 的功率级未针对 具有高输出电压的应用进行优化、在这种情况下、可能无法保证电流感测精度。  对于使用 Vos 引脚感测 Vout 电压的功率级、VOS 引脚上的最大电压为7V、因此如果 Vout 过高、则有损坏 Vos 引脚的风险。

    关于您的第二个问题、我不确定什么是 TEC、您能否更具体地了解您希望如何以差动方式驱动(使用简单的原理图)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qingquan、

    感谢你的答复。

    这个特定功率级没有 Vos 引脚:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd95378bq5m.pdf?ts=1616614765791&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCSD95378BQ5M

    因此、我想重复我的问题: 如果此功率级 由 12V 电源供电、并且在400kHz 至1MHz 时占空比设置为80%、并且输出电流高达2A、会发生什么情况  

    请注意、我 想根据   一些物理原因获得答案 (效率将下降至50%、 IC  会过热、可能会烧坏等)。 "推荐"和"未优化"等词语没有解释任何内容。

    TEC 是热电冷却器、差动驱动意味着在两个功率级之间以不同的电压进行连接、以便  可以控制施加电压的幅度和极性。  我的问题是、是否可以使用两个这样的功率级来驱动 TEC。

    原理图与第22页的原理图非常相似:

    www.ti.com/.../drv8412.pdf

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、即使 Vos 电压限制为7V、而输出电压为10V、Vos 引脚仍可使用分压器供电。 这有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    在 您所指向的原理图中、我看不到任何使用功率级的问题。 但是、不建议在 高 VOUT 应用中使用 CSD95378或类似的功率级。   功率损耗高于预期以及电流感应功能/性能等潜在问题 无法得到保证、并且可能无法正常工作。   如果您在超出数据表范围的情况下使用、尤其是在大批量生产中使用、则始终存在潜在风险、因为功率级的设计或测试可能不会涵盖该条件。 如果您想在这种情况下尝试使用一个或两个器    件、您可能看不到损坏或故障、但大规模生产可能会不同、并在现场使用它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOS 感应电压还用于电流感应电路、这需要高精度和快速动态响应来实现输出电压下降。 我们通常建议通过  开尔文连接直接连接到电感器输出焊盘内边缘、以防止寄生效应的影响。 话虽如此、我们无法为 VOS 引脚使用分压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qingquan、

    非常感谢您的解释。 但是、我仍然不了解在较高输出电压下如何违反数据表限制。 毕竟、开关节点始终在0和电源电压之间切换、最高可达16V。因此、我不知道 如果耗散的功率和结温不超过其最大额定值、器件会受到怎样的损坏。

    请注意、数据表显示、1MHz 时的最大占空比为85%、这不受任何特定电源电压的影响。 因此、最大可能电压@12V 必须为10.2V。正如我之前所注意到的、此 IC 没有 Vos 引脚、功率级输出(在电感器之后)未以任何方式连接到 IC。

    因此,IC 原则上只能获得有关开关点平均电压的信息,但从数据表中看不清楚 IC 是否确实跟踪该平均电压,以及它是否受到除 Vin*0.85以外的任何限制。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qingquan、

    当然、这是有道理的。 非常感谢!

    此致、

    Michael

    P.S. 这是有关 Vos 连接的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您提到的高输出电压条件 不会对功率级造成物理损坏、但可能会影响功能/性能。 如前所述、我可以想到的影响是更高的功率损耗(功率损耗随 Vout 增大而增大、并且从 Vout=1.8V 到 Vout=5.5V 大约增大50%~60%、如果继续增大 Vout、则可能会增大) 以及功率级内的电流感应电路。 尽管 CSD95378中没有 Vos 引脚、但电流感测电路将通过内部仿真间接使用 VOUT 信息。 当 电流感应信号用于闭环控制或保护时、可能会导致问题。

    1MHz 时的最大占空比是为了确保我们有足够的时间为自举电容器充电、因为 在一些非常重的瞬态期间可能会这样做、但它不应违反建议的最大输出电压规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qingquan、

    非常感谢您的讲解!

    此致、

    Michael