大家好、
我们的测试电路使用具有12:9变压器的 LM25184-Q1进行电隔离。 输入电压为12V、输出电压为24V。
输出电压在5W 负载下保持稳定、但如果负载低于2W、则上升至40V。
输出端的27V-Zenerdiode 并不能真正解决问题、因为该稳压器在整个二极管上仍能产生2W 的功率。
我怀疑 LM25184的样例点不正确。 通常、它应在电流流过时对初级电压进行采样
次级绕组。 在我们的案例中、采样点可能会很晚、因此反馈电压已经下降。
我的问题是、是否有办法调整 LM25184的采样点? 是否有其他方法可以解决此问题?