This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184:在小负载下将输出电压设置为高电平

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184-Q1, LM25184
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989727/lm25184-output-voltage-to-high-at-small-loads

器件型号:LM25184

大家好、

我们的测试电路使用具有12:9变压器的 LM25184-Q1进行电隔离。 输入电压为12V、输出电压为24V。

输出电压在5W 负载下保持稳定、但如果负载低于2W、则上升至40V。

输出端的27V-Zenerdiode 并不能真正解决问题、因为该稳压器在整个二极管上仍能产生2W 的功率。

我怀疑 LM25184的样例点不正确。 通常、它应在电流流过时对初级电压进行采样

次级绕组。 在我们的案例中、采样点可能会很晚、因此反馈电压已经下降。

我的问题是、是否有办法调整 LM25184的采样点? 是否有其他方法可以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    采样点/时序在 IC 内是固定的。 选择适当的组件时、它应该是令人满意的。

    如果设计必须支持轻负载条件以避免 Vout 弹出、则建议在输出端使用齐纳二极管。

    我不认为齐纳二极管应该消耗这么大的功率?

    您能否在设计计算器中填充设计参数和组件选择、以确保选择合适的组件?

    www.ti.com/.../snvc237

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beck 先生、您好!

    感谢您的快速回复。

    请告诉我样例点的确切位置、以便我可以确保样例点有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当次级电流达到0时、我们在 SW 波形的拐点进行采样、然后再得到 XFM 泄漏环。

    请完成并共享设计计算器、以确保根据电源条件选择合适的组件。 我可以查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经完成了设计计算器、也许您可以查看一下。

    我必须指出、我们的匝数比1.33:1在选择中不可用、因此我选择了1.5:1。

    e2e.ti.com/.../6470.LM25183_2C00_-LM25184-PSR-flyback-quickstart-tool-revA.xlsx

    我还想与您共享两个 OSCi 映像:

    第一个图像是在0、2A 的负载电流下、恰好在误差之前拍摄的。

    第二幅图像是在负载电流为0、13A 时拍摄的。 另请注意、如果脉宽降至500ns 以下、则会发生错误。

    黄色=开关输入端的电压

    品红色=输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将评估您的计算器输入和 XFM 选择并返回。 对我来说、最底部的示波器捕获现在是有意义的。 我也会与其他一些团队成员联系、了解他们的想法。

     我不希望有这么大的直流偏移。 稳定问题通常通过大输出纹波(由于不可预测的开关)或无输出来证明。 您能否确认您已在 PCB 上组装了您的 BOM? (尤其是 Rset 和 RFB)

    您是否在 EVM 上进行评估?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、由于输出端的直流偏移较大、您可能会遇到稳定性问题和组装不正确的元件。