This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 充电管理芯片选择

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989302/charge-management-chip-selection

主题中讨论的其他器件:BQ2000

我们现在需要镍氢电池充电管理芯片。 让我们看看您的产品是否合适。 您可以向我们推荐它们。 谢谢~

要求如下:

镍氢电池的电压为4.8V、四节串联电池。

2.-Δ V 快速充电终止

3.镍氢电池充电

4.定时器可以被置位

5.过热保护

6.充电电流低于1A

℃温度:-20 ~ 70 ̊ C

8.其他的过流、过压和短路保护是最好的。

请帮助选择充电管理芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以查看我们的 BQ200X 系列镍氢充电器。 BQ2000似乎非常适合。