请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ2000我们现在需要镍氢电池充电管理芯片。 让我们看看您的产品是否合适。 您可以向我们推荐它们。 谢谢~
要求如下:
镍氢电池的电压为4.8V、四节串联电池。
2.-Δ V 快速充电终止
3.镍氢电池充电
4.定时器可以被置位
5.过热保护
6.充电电流低于1A
℃温度:-20 ~ 70 ̊ C
8.其他的过流、过压和短路保护是最好的。
请帮助选择充电管理芯片