This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:LM5160负载调节仿真困难

Guru**** 1115700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989367/lm5160-lm5160-load-regulation-simulation-difficulties

器件型号:LM5160

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/snvmb64copy.TSC

您好!

 

我正在设计一个使用 LM5160生成隔离轨的设计。 设计参数如下:

根据这些参数并遵循数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5160.pdf?ts=1616703058199)第8.2.1节中的设计指南、我将初级输出电压设置为4.1V (隔离式输出应产生~3.3V 电压、从而实现变压器损耗和整流器正向电压)。 我选择的开关频率为600kHz、这满足了最大开关频率的公式。 通过计算最小电感为38uH 来选择变压器。 隔离式输出的稳态应是电压为3.3V 时的0.4A 负载。

我遇到的问题是、隔离式输出随着所连接仿真中的负载变化而急剧变化、介于1.2V - 5V 之间、具体取决于负载电阻器值在8.25欧姆(标称状态下提供0.4A)和2kohm (标称开路状态)范围内的下降位置。 使用 LM5160评估板会产生类似的结果、因此我知道我在设计/设置中犯了一个错误、但我无法确定这是什么。

此设计缺少哪些内容? 如何修改它以创建稳定的隔离式输出? 据我所知、我将遵循数据表中的所有设计规则、我是否需要满足其他指南?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将所有设计参数填充到此 IC 的 Flybuck 计算器中、更好地可视化这些参数。

    该计算器会执行您已完成的相同计算、并附带组件值。 我希望我们能够识别不正确的组件值。

    www.ti.com/.../LM5160DNTFBK-CALC

    周末愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您链接该计算器工具。 我使用该方法进行了计算、我发现的唯一潜在问题是纹波生成网络、我更新了仿真以匹配计算器建议。

    我已使仿真运行、但负载调节仍然显示问题、其中开路隔离式输出在满负载时下降~0.5V:

    数据表显示了比我测试过的更宽范围的负载下相当稳定的调节、因此我感觉仍然有问题、或者该器件中的负载调节是否很差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享我的评估所需的完整计算器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5160FBKQuickStartCalculator-_2D00_-FinalVersion.zip

    当然、附加在 zip 文件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     COT + Flybuck 的常见陷阱是:

    1、占空比不正确(应保持在50%以下)

    2.不正确的纹波注入(应 >=20mV)

    3.最小负载,以防止输出电压弹出

    4.为 FPWM 配置的器件。

    从 Excel 计算器中 、大多数看起来都很好、从检查中选择的组件也是如此。

    您是否测量基元电流以确保不会达到 HS 电流限制?

    请发送电子邮件至 m-beck1@ti.com 、我将帮助您评估我们的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 RR 不合适。

    此外、我将绕组的 DCR 更正为150m Ω。

    在该特定示例中、我发现仿真所需的泄漏电感很有意义。 很好的一点是、您可以在其中使用它  

     

    查找附件。