This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:360W 断电

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122-Q1, LM5123-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989859/lm5122-q1-outpower-360w

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5123-Q1

大家好、

我想选择一个能够支持360W 输出、输入电压为14.4V 的升压控制器。

LM5122-Q1能否满足要求?

或者在这种情况下、您建议使用哪种器件?

谢谢!

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    输出电压是多少?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    这是一个外部音频放大器项目、输出将支持30W * 4通道4欧姆+ 60W×1亚4欧姆、音频放大器输出为1%失真有效功率(正弦波、因此峰值功率将大2倍)、 因此、升压转换器需要支持360W 的输出功率、

    客户决定评估 LM5122-Q1和 LM5123-Q1。

    感谢您的回复。

    对此,

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    感谢您提供信息。 那么、音频放大器的偏置/VCC 电压是多少? 这是升压输出连接到的位置、对吧?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    我的客户告诉我他们将评估 LM5123-Q1、因此我将关闭该主题。

    感谢您的友好支持和回复。

    此致、

    Ivy