请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122-Q1 主题中讨论的其他器件: LM5123-Q1
大家好、
我想选择一个能够支持360W 输出、输入电压为14.4V 的升压控制器。
LM5122-Q1能否满足要求?
或者在这种情况下、您建议使用哪种器件?
谢谢!
此致、
Ivy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.