This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:充电电流卡在400mA 至500mA 之间

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988913/bq24250-charging-current-stuck-between-400ma-and-500-ma

器件型号:BQ24250

大家好、我目前正在进行一个充电项目。 该电路设计为具有5V 输入并为锂聚合物电池(3.9V 和2200mAh)充电。 此电路的目标是能够使充电电流约为2A。 因此,我根据数据表选择了 Rilim 和 Riset:  

Rilim = 135欧姆(最大2A)

Riset = 135欧姆(作为第一种方法、充电电流= 1.85A、当电路工作以允许2A 电流时、它将减小)

引脚 EN1和 EN2也可用于在外部对充电进行编程。 由于我要使用外部设置、因此我已将 EN1设置为高电平(通过上拉电阻器连接到 LDO)、并将 EN2设置为低电平状态(接地)。

5V 输入由一个设置为5.1V/2A 的 TTI 直流电源管理(以抵消线路电阻、从而使 Vin ~5V)。  

电路的接线方式如下:  

e2e.ti.com/.../4532.sch.pdf

充电和 DPPM 的基本功能正常工作、但无论 RLIM/Riset 的设置如何、充电电流都不能超过500mA 并在400-450mA 左右挂起。

LDO 在充电期间卡在2.9V (?)。

我还尝试使用 i2c 并使用测试代码 https://github.com/ambergarageDIY/BQ24250/blob/master/BQ24250.cpp 更改充电电流

感谢您的任何帮助、  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LDO 线性稳压器输出应略低于 VIN、充电器在 VIN 之后才能正常工作。  正在加载它。  您的电路是否正确安装了启动电容器?  如果您移除上面的其他负载组件、电压是否会升高?   原理图看起来合理。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、  

    仅当我插入电池并且33nF 电容器正确插入时、LDO 的电压才会崩溃。 参考其他博文、BOOT 引脚上的电压应该是大约10V 的平方波、因为它是 SW+LDO (电压)、对吧?

    使用 QFN 封装、我已将 IC 焊接在适配器上以放置在试验电路板上。 是否可能存在较小的焊接问题或试验电路板导致此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引导引脚是正确的。

    可能存在焊接短路。  您能否为 IC 断电并使用 DMM 来测量 LDO 引脚到接地的电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了万用表、在 LDO 和接地之间测得200k 的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  我希望 LED 和电阻器降低这部分电压。  VIN 是否为5V?  PMID 是否为5V?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、PMID 和 VIN 都为5V。 我尝试更改试验电路板、电流略高650mA。 但我也通过换用电池获得了不同的性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedric、

    REGN 不应受到不同电池的影响。   我建议您订购 BQ24250EVM 进行测试。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的帮助。


    我一开始就有一些可以限制电流的东西的暂挂。 试验电路板+电路似乎在这方面发挥了重要作用。 通过扩大和缩短高电流路径、我可以实现的最大电流约为0.8A。 因此、我不认为 IC 或电路通常是错误的、因为 IC 无法拉取所需的电流、这是因为常见试验电路板中存在所有接触损耗以及寄生电容和电感。 因此、我为电池充电后 LDO 的电压就会崩溃。  

    如果电流设置超过最大值、我说过等分器无法工作、但任何较低的电流设置都可以工作。 例如、使用为2A 充电而设计的电阻器 Rset 和 RLIM 不会在2A 电流下充电、而是在最大0.8A 电流下充电。 但是、通过 Rilim 和 Riset 或 I²C Ω 以500mA 的电流对充电进行编程是非常好的。  

    因此、我订购了一个 Boostpak、只是为了检查我的暂挂是否正确、是否存在已经过验证的电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意您的评估。

    此致、

    Jeff