大家好、我目前正在进行一个充电项目。 该电路设计为具有5V 输入并为锂聚合物电池(3.9V 和2200mAh)充电。 此电路的目标是能够使充电电流约为2A。 因此,我根据数据表选择了 Rilim 和 Riset:
Rilim = 135欧姆(最大2A)
Riset = 135欧姆(作为第一种方法、充电电流= 1.85A、当电路工作以允许2A 电流时、它将减小)
引脚 EN1和 EN2也可用于在外部对充电进行编程。 由于我要使用外部设置、因此我已将 EN1设置为高电平(通过上拉电阻器连接到 LDO)、并将 EN2设置为低电平状态(接地)。
5V 输入由一个设置为5.1V/2A 的 TTI 直流电源管理(以抵消线路电阻、从而使 Vin ~5V)。
电路的接线方式如下:
充电和 DPPM 的基本功能正常工作、但无论 RLIM/Riset 的设置如何、充电电流都不能超过500mA 并在400-450mA 左右挂起。
LDO 在充电期间卡在2.9V (?)。
我还尝试使用 i2c 并使用测试代码 https://github.com/ambergarageDIY/BQ24250/blob/master/BQ24250.cpp 更改充电电流
感谢您的任何帮助、
此致