主题中讨论的其他器件: TPS61169
大家好、
我的客户正在其系统中评估 bq24297。 他们使用 集成了 bq24297和 TPS61169 (LED 驱动器) 的电路板进行了噪声发射测试。 客户表示、他们在50至70MHz 和150至200MHz 频率下会看到较大的噪声发射、并且他们正在采取措施、但无法降低噪声。 他们说、禁用 TPS61169不会导致噪声发射发生任何变化。 因此、这个噪声似乎是由 bq24297产生的。 此外、当客户停止充电并由电池供电时、噪声发射减少、因此 bq24297转换器的直流/直流开关操作可能会影响噪声发射。 输入电源为 USB 5V。
您是否有任何噪声排放对策? 如果 bq24297设置阻止了这种噪声发射、您能告诉我吗?
此致、
山口