This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:EMI

Guru**** 2509245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297, TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989115/bq24297-emi

器件型号:BQ24297
主题中讨论的其他器件: TPS61169

大家好、

我的客户正在其系统中评估 bq24297。 他们使用 集成了 bq24297和 TPS61169 (LED 驱动器) 的电路板进行了噪声发射测试。  客户表示、他们在50至70MHz 和150至200MHz 频率下会看到较大的噪声发射、并且他们正在采取措施、但无法降低噪声。 他们说、禁用 TPS61169不会导致噪声发射发生任何变化。 因此、这个噪声似乎是由 bq24297产生的。 此外、当客户停止充电并由电池供电时、噪声发射减少、因此 bq24297转换器的直流/直流开关操作可能会影响噪声发射。 输入电源为 USB 5V。

您是否有任何噪声排放对策?  如果 bq24297设置阻止了这种噪声发射、您能告诉我吗?

此致、

山口

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口

    有关  建议、请参阅 e2e.ti.com/.../bq25895-emi-emc。

     

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的支持。 我让客户了解 E2E 主题。

    我收到了一些有关 E2E 中建议的问题。 请就以下问题向我提供建议吗?

    #2。较慢的 SW 节点开关压摆率

    -->您能不能告诉我 BTST 和 SW 之间的建议电阻值或起始点值? (客户 目前正在使用一个0.047uF 电容器用于 BTST。 客户认为 CR 串联电路的时间常数应该是对1.5MHz 开关频率影响很小的时间常数。  例如、如果 客户将其设置为15MHz、则大约为0.2Ω μ s。 这是可以的吗? )

    4.使用 EMI 磁珠降低 EMI

    -->客户已将磁珠放在 VBUS 线上。 在 PMID 线路中放置磁珠是否意味着将磁珠与连接到 PMID 的电容器串联?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口

    2请尝试各种 BTST 电阻以获得最佳结果。 BTST 电阻不应超过5欧姆。

    在充电模式下、#4 VBUS 和 PMID 通过 RBFET 短接。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回答。 关于答案4、 由于 VBUS 和 PMID 在充电模式下通过 RBFET 短路、这是否意味着 VBUS 线上的磁珠就足够了?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口

    EMI 性能在很大程度上取决于系统设计、电路板布局等 最好在客户电路板上尝试并优化 EMI 性能。

    谢谢、

    宁。