This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:从降压模式到升压模式的压降

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985379/lm5170-voltage-drop-from-buck-mode-to-boost-mode

器件型号:LM5170

您好!

请检查波形、我的客户在 降压模式切换至升压模式时测量压降。

客户使用 LM5170EVM 进行验证。

压降是否合理? 或者如何改善这种情况? BTW、测试条件为空载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您能否提供有关运行条件的更多信息并共享原理图?  通常、当您切换 DIR 时、您不应看到这样的压降、因为 DIR 翻转将停止切换、并通过软启动以新方向重新启动操作。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    客户使用我们的 EVM (LM5170EVM)、下面是原理图和设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我将需要在实验中的 EVM 上检查此问题。  什么连接到12V 端口?  电池、电容器或其他东西?   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户使用直流电源连接到12V 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、压降非常奇怪、因为12V 端口应保持电压稳定。  请使用电流探头在 DIR 转换期间测量 EVM 12V 输入电流、并共享波形。   恐怕压降可能是由其12V 直流电源导致的、该电源将状态从灌电流更改为拉电流、但不是由 LM5170 EVM 引起的。   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    请检查所附的电流波形。

    看起来存在巨大的浪涌电流。

    BTW、客户将 Q5漏极引脚(4)短接至 Q6驱动引脚(4)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些看起来像是外部电压环路的软启动不当。   请将 C90和 C92增加到0.1uF 或更大。  如果您仍然遇到一些问题、请将 C14降低至1nF。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我们将尝试根据您的建议调整上限值。

    还有另一个问题、我们 想调节降压输出电压(现在是14.5V、希望更改为12V)、我应该在 R78上修改什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    要调节降压输出电压、我建议更改低侧电阻器 R78。  应为5.3k。

    谢谢

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我是否可以假设问题已解决、以便我现在可以关闭此主题?  欢迎您通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    EVM 有一些损坏、我已向客户申请新的 EVM 以供再次检查。 我想我们现在可以结束这一主题、感谢您的大力支持。