This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:输入压降

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989545/tps25200-input-voltage-drop

器件型号:TPS25200

各位专家、您好!

     我的客户正在使用 TPS25200 、原理图如下所示。  您可以看到、存在可疑的压降。  我目前还没有 EVM、EVM 用户指南也没有显示相关的测试结果。  请问您对此波形有何建议?  BTW、移除输出侧的负载、将不会观察到此问题。  

输入测试点为 TP7、输出为 VBUS_IN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    感谢您的支持! 希望你们做得好!

    输出端的负载是多少?

    由于输入在120欧姆电阻器之前给出、因此它会导致电子保险丝输入端的压降。 他们能否尝试直接在电子保险丝输入端供电、然后观察?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库纳尔

         感谢您的回复。 最小1438mA、标称值1585mA、最大值1699mA。  让客户进行测试。  

    BTW、您以前是否在 TI EVM 上进行过类似的测试? 您是否具有1.5A 负载下的输入瞬态的相关波形?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    我以前没有做过类似的测试。 我们通过直接向电子保险丝输入施加电源进行测试。 器件启动期间的负载是否为1.5A? 输入电源的电流限制是多少? 它们是否也可以探测流经器件的电流?  

    此致

    Kunal Goel