This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549B22:原理图审阅

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549B22
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987515/tps549b22-schematic-review

器件型号:TPS549B22

尊敬的 TI 专家:

您能否帮助查看 TPS549B22的原理图?

谢谢

e2e.ti.com/.../TPS549B22_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的同事将在下周对此进行调查并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    总体原理图看起来不错。 我将提出以下建议:

    1) 1)如果可能、将输入电容额定电压增加至25V。 12V 输入上的16V 电容器将会降额相当多。

    2) 2)为与启动电容器 C820串联的启动电阻器添加0欧姆占位符。

    3) 3)如 数据表第44页所示、为 SW 节点缓冲器 R+C 添加占位符 、以防需要减少 SW 振铃。

    4) 4)尝试遵循 数据表第54页上的 EVM 布局示例和布局指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    感谢您的评论。

    2)添加0欧姆电阻器的目的是什么? 0201封装是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0欧姆串联自举电阻器的用途是提供降低 HS FET 匝数的选项、以减少 SW 节点振铃。 您可以参阅 不同 器件的此应用手册、了解有关使用启动电阻器的一些讨论。 0201应该正常。 如果可能、我会选择1/10W 额定电阻器。