请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24172 您好!
锥形电流的公式为 Iterm = Viset /(200*RSR)。 在 Viset 上的最小电压为.12V、RSR 为10ohm、这为我提供了60mA 的端接电流。
但是、数据表中有以下说明:

那么、无论使用什么 Viset、电流为120mA 时是否有某种内部限制? 该限制如何随不同的 RSR 而变化? 还是我的数学运算不正确?
谢谢、
Michael