This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:最小锥形电流

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989792/bq24172-minimum-taper-current

器件型号:BQ24172

您好!

锥形电流的公式为 Iterm = Viset /(200*RSR)。 在 Viset 上的最小电压为.12V、RSR 为10ohm、这为我提供了60mA 的端接电流。

但是、数据表中有以下说明:  

那么、无论使用什么 Viset、电流为120mA 时是否有某种内部限制? 该限制如何随不同的 RSR 而变化? 还是我的数学运算不正确?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    如注释所述、10m Ω 感应电阻器上用于端接的最小电流为120mA。 这意味着检测电阻器上的最小电压为1.2mV。 如果您希望终端电流更低、则需要更大的感应电阻器。 请记住、充电感应电阻器两端的最大电压仅为40mV。 因此、通过增加感应电阻器来减小端接电流、最大充电电流也将减小。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。