This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:BQ25616升压模式过流闭锁 Q4

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987594/bq25616-bq25616-boost-mode-over-current-latches-off-q4

器件型号:BQ25616
主题中讨论的其他器件: BQ25611D

在 BQ25616数据表中、它指出、如果超过放电电池电流、Q4将锁存并进入运输模式。

  • 退出运输模式的方法是什么?
  • 您是否有与 BQ25616类似的充电器 IC、它在放电过流期间不会闭锁?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、

    [报价 userid="126960" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/987594/bq25616-bq25616-boost-mode-over-current-latches-off-q4 "]摆脱运输模式的方法是什么?

    退出运输模式的唯一方法是拔下适配器并将其重新插入。

    [引用 userid="126960" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/987594/bq25616-bq25616-boost-mode-over-current-latches-off-q4 "]您是否有与 BQ25616类似的充电器 IC、它在放电过流期间不会闭锁?[/quot]

    您的必备条件和所需规格是什么? BQ2561X 系列中的器件具有类似的放电过流保护、但可能还有另一个器件系列可以正常工作。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、

    您尝试从电池拉取多少电流并/或使用升压/OTG 模式向 VBUS 提供多少电流?  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMID (升压模式)上的5V 电流通常为500mA。  VBUS 充电电流(降压模式)也是500mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、

    如何锁存 Q4 FET? 在升压模式下、您的峰值输出电流是多少?

    此致、

    Ricardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    条件1: 当 PMID 在升压模式下(无负载)短接至接地时、Q4闭锁。  这不是正常情况、但如果输出连接器短路、可能会发生这种情况。

    条件2: PMID 输出用于为可穿戴设备充电。  当可穿戴设备进入显示屏锁定模式时、Q4锁定。  这不是正常情况。  我尚未在示波器中捕获此事件(并非总是发生)。

    升压模式下的正常输出电流为500mA。

    Vbst_OVP 的值是多少?  我在数据表中看不到这一点。  是否还有 Vbst_UV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、

    [引用 userid="126960" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/987594/bq25616-bq25616-boost-mode-over-current-latches-off-q4/3650126 #3650126"]条件1: 当 PMID 在升压模式(空载)下短接至接地时、Q4闭锁。  这不是正常情况、但如果输出连接器短路、可能会发生这种情况。

    我认为这是 OCP 启动并锁存 Q4以防止电池短路的良好用例。 我在这里看不到问题。

    [引用 userid="126960" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/987594/bq25616-bq25616-boost-mode-over-current-latches-off-q4/3650126 #3650126"]条件2: PMID 输出用于为可穿戴设备充电。  当可穿戴设备进入显示屏锁定模式时、Q4锁定。  这不是正常情况。  我尚未在范围内捕获此事件(并非总是发生)

    我不确定显示锁定模式是什么。

    [引用 userid="126960" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/987594/bq25616-bq25616-boost-mode-over-current-latches-off-q4/3650126 #3650126"]

    升压模式下的正常输出电流为500mA。

    [/报价]

    这对于升压模式应该是可以的、并且不会导致 Q4锁存

    [引用 userid="126960" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/987594/bq25616-bq25616-boost-mode-over-current-latches-off-q4/3650126 #3650126"] Vbst_OVP 的值是什么?  我在数据表中看不到这一点。  是否还有 Vbst_UV?[/quot]

    VBST_OVP 不是一个可保修的电气特性、但对于您的参考、它通常为5.6V。 没有确切的直接 VBST_UV。 VBAT 必须高于2.8V 才能进入 OTG、并且不得超过 OCP。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的电池内置了短路保护。  我想我原来的问题仍然需要回答。  您是否有与 BQ25616相似的器件、该器件提供用于电池充电的降压(500mA)和用于提供5V @ 500mA 典型值的升压、并且在升压短路时不会闭锁?  如果它确实锁存升压、一种使其脱离锁存模式的不同方法(除了向输入施加5V 电压)也可能起作用。  可能是可以切换的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们很快会回来。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、

    它们都具有短路保护、因为我们不能仅仅假定客户将具有此类保护。 请考虑使用主机控制的 BQ25616版本:BQ25611D。 借助此芯片、您可以使用/QON 或 I2C 命令上的按钮来退出锁存条件。

    此致、

    Ricardo