主题中讨论的其他器件: BQ25611D
在 BQ25616数据表中、它指出、如果超过放电电池电流、Q4将锁存并进入运输模式。
- 退出运输模式的方法是什么?
- 您是否有与 BQ25616类似的充电器 IC、它在放电过流期间不会闭锁?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Brad、
[报价 userid="126960" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/987594/bq25616-bq25616-boost-mode-over-current-latches-off-q4 "]摆脱运输模式的方法是什么?退出运输模式的唯一方法是拔下适配器并将其重新插入。
[引用 userid="126960" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/987594/bq25616-bq25616-boost-mode-over-current-latches-off-q4 "]您是否有与 BQ25616类似的充电器 IC、它在放电过流期间不会闭锁?[/quot]您的必备条件和所需规格是什么? BQ2561X 系列中的器件具有类似的放电过流保护、但可能还有另一个器件系列可以正常工作。
此致、
Ricardo
条件1: 当 PMID 在升压模式下(无负载)短接至接地时、Q4闭锁。 这不是正常情况、但如果输出连接器短路、可能会发生这种情况。
条件2: PMID 输出用于为可穿戴设备充电。 当可穿戴设备进入显示屏锁定模式时、Q4锁定。 这不是正常情况。 我尚未在示波器中捕获此事件(并非总是发生)。
升压模式下的正常输出电流为500mA。
Vbst_OVP 的值是多少? 我在数据表中看不到这一点。 是否还有 Vbst_UV?
Brad、
[引用 userid="126960" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/987594/bq25616-bq25616-boost-mode-over-current-latches-off-q4/3650126 #3650126"]条件1: 当 PMID 在升压模式(空载)下短接至接地时、Q4闭锁。 这不是正常情况、但如果输出连接器短路、可能会发生这种情况。我认为这是 OCP 启动并锁存 Q4以防止电池短路的良好用例。 我在这里看不到问题。
[引用 userid="126960" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/987594/bq25616-bq25616-boost-mode-over-current-latches-off-q4/3650126 #3650126"]条件2: PMID 输出用于为可穿戴设备充电。 当可穿戴设备进入显示屏锁定模式时、Q4锁定。 这不是正常情况。 我尚未在范围内捕获此事件(并非总是发生)我不确定显示锁定模式是什么。
[引用 userid="126960" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/987594/bq25616-bq25616-boost-mode-over-current-latches-off-q4/3650126 #3650126"]升压模式下的正常输出电流为500mA。
[/报价]这对于升压模式应该是可以的、并且不会导致 Q4锁存
[引用 userid="126960" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/987594/bq25616-bq25616-boost-mode-over-current-latches-off-q4/3650126 #3650126"] Vbst_OVP 的值是什么? 我在数据表中看不到这一点。 是否还有 Vbst_UV?[/quot]VBST_OVP 不是一个可保修的电气特性、但对于您的参考、它通常为5.6V。 没有确切的直接 VBST_UV。 VBAT 必须高于2.8V 才能进入 OTG、并且不得超过 OCP。
此致、
Ricardo