您好!
我有一个问题。
在使用 LM5021的交流/直流电路板上,当通过交流输入电源关闭->打开重新启动时,进入间断模式,有时需要很长时间才能加电。 您能否告诉我们上电期间进入间断模式的原因?
谢谢、此致、
M.Hattori。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您是否研究了 CS、VIN 和 COMP 引脚?
从这些信号中、您应该能够了解控制器进入 OCP 间断模式的原因。
可能是 CS 噪声触发 OCP。 在这种情况下、对该引脚进行滤波将有所帮助。 您可以为滤波器使用220pf 电容器和1k Ω 电阻器。 但是、在执行此操作之前、我建议探测 VS、VIN 和 Comp、以了解控制器进入间断模式的原因。
如果 CS 电阻器损坏且阻抗较高、也可能触发 OCP。
Regads、