This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:在交流输入关闭时加电期间进入间断模式的原因(&G)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986306/lm5021-the-reason-to-enter-hiccup-mode-during-power-up-on-ac-input-off--on

器件型号:LM5021

您好!

我有一个问题。

在使用 LM5021的交流/直流电路板上,当通过交流输入电源关闭->打开重新启动时,进入间断模式,有时需要很长时间才能加电。  您能否告诉我们上电期间进入间断模式的原因?  

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果器件在加电时进入间断模式、则设计将进入过流保护。  我会研究 CS、VIN、COMP 和 VOUT 以了解发生了什么。

    如果没有输入欠压锁定电路、则变压器可能会在较低的输入电压下饱和。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他在 CS 引脚和 GND 之间连接80m_ohm、120W 电阻器。  您是否认为该电阻器可能是根本原因?  我想知道你的意见。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否研究了 CS、VIN 和 COMP 引脚?

    从这些信号中、您应该能够了解控制器进入 OCP 间断模式的原因。

    可能是 CS 噪声触发 OCP。  在这种情况下、对该引脚进行滤波将有所帮助。  您可以为滤波器使用220pf 电容器和1k Ω 电阻器。  但是、在执行此操作之前、我建议探测 VS、VIN 和 Comp、以了解控制器进入间断模式的原因。

    如果 CS 电阻器损坏且阻抗较高、也可能触发 OCP。

    Regads、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他发现、由于输入电容器较大、降低 COMP 引脚上的电压需要很长时间。  当 COMP 电压在加电期间高于4.2V 时、LM5021进入断续模式。

    所以他有一个问题。  他是否可以避免进入间断模式?  换句话说、他是否可以保持低于4.2V 的 COMP 电压?   请告诉我们。   如果是、我想了解禁用断续模式的优缺点。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    这样、您将禁用 OCP 断续保护并具有逐周期电流限制。  通常、建议您同时具有过流保护。

    他可以考虑改变驻地协调员的价值,使其不会尽早进入驻地协调员办公室的保护。  请注意、应设置逐周期电流和 OCP 以保护您的功率半导体。

    此致、