This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:BQ78pl116针对过度充电提供过压保护 UN38.3

Guru**** 2529880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988566/bq78pl116-over-voltage-protection-for-bq78pl116-for-over-charge-un38-3

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

您好!

我们在采用4S1P 配置的产品上使用 BQ78PL116。 现在、我们正在进行过充电测试以符合 UN38.3。

在过充电测试中、观察到的是充电 FET 故障、要在执行基准测试时分析此故障、BQ 电池电压测量值的电压大于4.5V。

充电 FET 每2秒切换一次。 当我施加28V 的充电电压(实际建议充电电压为14.4V、根据 UN38.3、应施加两倍建议充电电压)时、BQ IC 出现故障。

是否有办法针对这些过压条件保护 BQ IC、以及在为过充电测试施加高电压时、我们如何避免切换充电 FET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uday、

    施加到 IC 引脚上的28V 高于器件的绝对最大值。 为了缓解此故障、您需要在 PCM 上应用硬件保护方案、例如保护二极管。

    请注意、bq78PL116是一款非常旧的器件、不推荐用于新设计。 由于您是4S、我强烈推荐使用 bq40z50作为替代产品。 它具有许多附加功能、基本上在各个方面都更好。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric Vos:

    感谢您提供相关信息。 实际我们的要求是主动平衡、您是否有主动平衡的建议。

    此致、

    Uday Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uday、

    遗憾的是、我们的其他器件使用被动电池平衡方法。 这似乎更可靠、更稳定。 借助被动平衡方法、您可以使用"外部"电阻器、通过调整自己的电阻器大小、使平衡速度更快。  

    谢谢、

    Eric Vos