This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:负输出

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989205/lmr33630-negative-output

器件型号:LMR33630

您好!

我设计了一个采用 LMR33630且 WEBENCH 为15V 至-12V 的电路、

但我们不知道二极管的作用是什么?

下面是基于仿真的电路、请帮助检查是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

     二极管用于电压钳位。 由于存在 Cbyp (Vin 和-Vout 之间的电容器)、 因此当输入电源打开时、负输出可能会稍微拉为正。 负输出上的二极管可以解决此问题。

     原理图看起来不错。 100nF Cboot 更常见。 您的典型输出电流是多少? 如果是针对客户的设计、我想仔细检查原理图。

    BR、

     维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多

    谢谢。 1A 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

     如果输出为1A、则原理图看起来正常。

    BR