Other Parts Discussed in Thread: LM5032
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5032 你好。
我的客户在非隔离式升压拓扑中遇到 LM5032不稳定的控制环路问题。
由于它是一个电流模式控制器、因此它们现在使用外部运算放大器的 II 类补偿。
然后他们问我、使用 III 类补偿而不是 II 类补偿是否没有问题。
我不确定 III 类对这种电流模式升压拓扑是否真正有效,但使用 III 类本身是否没有问题?
此致、
OBA