This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5032:III 类补偿

Guru**** 2811945 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989671/lm5032-type-iii-compensation

器件型号:LM5032

你好。

我的客户在非隔离式升压拓扑中遇到 LM5032不稳定的控制环路问题。
由于它是一个电流模式控制器、因此它们现在使用外部运算放大器的 II 类补偿。

然后他们问我、使用 III 类补偿而不是 II 类补偿是否没有问题。
我不确定 III 类对这种电流模式升压拓扑是否真正有效,但使用 III 类本身是否没有问题?

 此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用 III 类、没有问题。

    理论上、II 型适用于电流模式。 在实践中,现实情况可能不同,因此可能需要第三类。 补偿需要测量波特图、需要哪些结果来确认是否正常。