This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:反激式器件不能正常启动

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988882/lm5155-flyback-doesn-t-start-up-correctly

器件型号:LM5155

大家好、  

我的客户认为使用 LM5155作为反激式器件、其输出电压为2kV、其中4个堆叠绕组为24V。

他设计了原型板、但未正确启动。

请从 此处通过 TI 内部网络访问原理图和一些捕获的波形(波形1~3)。

请注意以下各项。

  •  R9~R11被移除、UVLO 引脚被短接至 BIAS 引脚。
  • DAC 输出电压为2.7V
  • XFMR 的规格
    • 匝数比: (1-3):(14-13):(12:11)(10-9)(8-7)1:10:10:10:10.
    • 1-3电感:5.8 μ H
    • 1-3 DCR:15mΩ Ω
  • 初级侧和次级侧不是有意隔离的
  • Waveform1和 Waveform2
    • 波形2只是 Waveform1的扩展版本
    • C1:栅极
    • C2:SS
    • C3:UVLO
  • 波形3.
    • C1:SS
    • C2:栅极
    • C3:UVLO
    • C4:C18的电压

如波形1~3所示、开关不稳定(重复启动/停止不连续)、SS 引脚无法正常工作、而 UVLO 电压为恒定12V。  

您能否提供稳定运行 LM5155的任何想法?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    客户提供了其他信息。

    在没有24V 电源的情况下、仅使用12V 电源运行 LM5155、该器件可按预期工作。

    我在可 通过 TI 内部网络访问的同一文件夹中添加了波形4和波形5。

    C1:SS

    C2:栅极

    C3:偏置

    此致、
    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    在图1-3中、器件看起来像是进入间断模式。 断续关断时间为1/500kHz*32768=~65ms。

    客户是否有 LM51551器件?

    如果是这种情况、您可以尝试增加 SS 时间、使控制器在启动期间不会达到电流限制。 另一种选择是增加流经感测电阻的峰值电流限值。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian-San:

    感谢您的回复!

    我一开始就想过同样的事情、我已经检查了客户是否实际使用了 LM51551。

    但他坚持认为该器件肯定是 LM5155。  

    我会再次要求他仔细检查器件型号。

    如果您有任何其他建议、应该会非常有帮助。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    好的。 那么它可能是其他的东西。 但请仍尝试增加 SS 时间。 (例如、将 SS 电容从10nF 增加到100nF)。

    您说过、使用12V 电源时、转换器会可靠启动。 在本例中、LMZ 器件是否已旁路? 初级侧绕组的电压如何? 这是否也会降至12V?

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian-San:

    客户再次检查了器件型号。 然后、他确认器件实际上是 LM51551、而不是 LM5155!

    他很抱歉让你浪费时间了…

    我也很抱歉让您花更多时间...

    他将再次尝试使用 LM5155、如果他有其他问题、我将发布另一个线程。

    感谢您的友好支持。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    不用担心。 在这种情况下、在增大 SS 电容器时应该可以修复该行为。  

    此致、

    Julian