This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD7232:UCD7232用于恒定电流

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD7232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988033/ucd7232-ucd7232-used-for-constant-current

器件型号:UCD7232

大家好、

UCD7232是否可用于以恒定电流驱动负载?
我的要求是将珀耳帖元件驱动为最大消耗4A 的负载。
首先、我想驱动3.4的负载。
3.4特定时间段内的最大值、在此之后、我想减小电流、该电流将保持恒定。

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD7232只是一个栅极驱动器。 您需要找到合适的控制器来设计恒定电流模式的转换器。  

    您可能需要查看此应用的高功率 LED 驱动器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 。