This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:在 Vo=3.3V 和 Vin=1.8V 时能够提供2A 电流?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983491/tps63802-capable-of-2a-at-vo-3-3v-and-vin-1-8v

器件型号:TPS63802
主题中讨论的其他器件: TPS61022

大家好、

只想澄清一下 TPS63802是否能够在 Vo=3.3V 和 Vin=1.8V 时提供2A 的输出电流?

由于数据表上的图10-8显示、它仅达到约1.4A 的输出电流。

尽管 WEBENCH 仿真显示其在0.18V 输入范围内、Vo=3.3V 时能够提供2A 电流。 请帮助澄清问题

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高艺术:

    很抱歉、它无法。 在 Webench 中存在问题。  

    您的输入电压范围是多少? 我可以帮助选择其他器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    一旦我从客户那里获得信息、我就会立即返回给您。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    输入电压范围为1.8至5.5V。 它们需要四个不同的输出。  电流为2A 和1.8V 时为3.3V、4.0V、电流为0.5A 时为5.0V。

    起初、TPS63802似乎可以满足所有要求。

    感谢您在这方面的帮助。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    对此进行了任何更新?

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高艺术:

    很抱歉耽误你的回答。 我刚刚回到办公室。  

    恐怕电流能力不足以涵盖所有情况、尤其是 Vin=1.8V、Vout=4V。  

    什么是 EE? 我更愿意查看客户为何需要如此宽的输入范围和不同的输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心。 EE 是什么意思?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    对迟交的答复表示歉意。

    客户正在设计一个手持设备、该设备有时由两节 AA 电池(低端为1.8V)或 USB (5.25V)供电。 一个负载是具有高(相对)尖峰的 SOM。 他正与软件团队合作以降低功耗要求、并且可能会降至峰值要求的1.4A。 VOUT 为4V (1.4A)、3.3V (1A)和5V (1A)、因此有三个不同的转换器。 他们所做的测试表明、当效率低于70%时、很快就会脱离稳压状态。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    你好。

    只是想更新这方面的内容。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    根据输出电流、TPS63802应适用于3.3V 电源轨。 我们可以将 TPS61022用于5V 电源轨。  但对于4V 电压轨而言、这还不够好。  

    如果三个转换器同时工作、则 AA 电池的输出电流过大。 通常情况下、AA 电池的输出电流能力为1A 电平