This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:电池完全放电后 FET 放电失败

Guru**** 2501145 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17570Q5B, BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984758/bq4050-failure-of-discharge-fet-once-battery-fully-discharged

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:CSD17570Q5BBQ24600

您好!

配置如下:

使用4S1P 锂聚合物电池8000mah

2.放电7A 时使用的负载

3. CSD17570Q5B (30V、100A)作为 CHG 和 DSG FET

使用 BQ24600充电器为电池充电后、我使用7A 负载对电池放电。

欠压阈值设置为每节电池3300mv、因此一旦达到阈值以下、DSG FET 就会触发关闭、并且 SafetyStatus[CUV=1。

我移除了负载、但电池组电压下的输出显示与输入电压几乎相同、当我再次启用 DSG FET 时、它显示两倍的输出输入电压。

这种情况发生了两次。 您能帮您找到问题、因为当我部分放电时、这个问题就不会出现。

我已附上保护 FET 的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否上传显示此问题和.gg 的日志。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到日志和.gg 文件

    e2e.ti.com/.../lipo_5F00_8000mah.gg.csve2e.ti.com/.../roomtemp_5F00_midrate.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    您的日志未显示电池组电压的任何问题。

    BR、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    很抱歉、我的观察错误。 它不会在移除负载后发生。 仅在禁用 DSG FET 之前生成日志。 因此、之后没有记录任何内容。

    我在更换故障 MOSFET 后再次进行检查。 我尝试多次放电、然后禁用 DSG FET。

    但 没有出现任何问题,它工作正常。 最后、在电池半放电的夜晚、我禁用了 DSG FET、但实际上我保持了负载连接并进入睡眠状态。 早上、当我醒来时、我发现我的电池完全放电至0V、因为我的 DSG FET 被烧断、D 和 S 被分类。 很遗憾、没有记录任何内容、因为我不打算检查任何内容。 我以为我会在早上办理入住手续、但这又发生了。 我之前也认为类似的事件发生了、但我仍然无法清楚地说、而且我也没有任何日志可供检查。

    因此、下次我将尝试正确记录日志并再牺牲一个 MOSFET、但当我耗尽 FET 时、可能需要一些时间。

    同时、如果您能这样说、我只是想知道可能的原因

    1.我的 FET (CSD17570Q5BT)原理图或选择是否正确?

    2.这种行为的可能原因是什么?

    3.接下来、我将设计此 PCB 以处理20A 的持续放电电流和30A 的峰值电流、那么我应该记住什么?

    如果有任何帮助、将会很好地继续工作? 由于这是我第一次处理这些类型的 IC、我可能会犯一些我不知道的基本错误。 请多多包涵。

    请在此处查找俱乐部床原理图 :原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我 已经查看了 FET 部分、一切看起来都正常。 如果没有对数、很难说出导致 FET 死亡的原因。

    大多数充电器即使 未充电也会输出电压、这正是您可能看到的情况。 断开负载时、您是否仍然连接充电器?

    您还可以检查是否设置了任何 PFS。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、充电器未连接。 将在我获取新 FET 后进行正确的记录。

    以防您查看我的 PCB。 PFA

    e2e.ti.com/.../bms_2D00_altium_2D00_pcb.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我确实获得了 MOSFET 并测试了我的电路、直到现在为止我没有遇到任何问题、但我 现在做的两件事是不同的:

    在放电和充电期间、我之前曾分别使用 DSG_FET_TOGGLE 和 CHG_FET_TOGGLE 进行切换、但现在我仅使用 FET_EN。

    我不确定 这是否导致了问题。 我没有再尝试过、但一旦我使其他东西正常工作、我就会尝试。 我的观察结果之一是、当只有 DSG FET 处于活动状态时、电池组上的电压略低于两个 FET 处于活动状态时的电压。

    2.我移除了保护 DSG FET 不受反极性影响的 MOSFET,因为在我的情况下,MOSFET 的栅极连接到 IC 接地,而在数据表中,则连接到 CHG GND。

    我不认为这些会导致问题、但我只是想让您知道、如果这些可能导致问题、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    如果您使用  FET_TOGGLE 命令、监测计将无法正常控制 FET、它们仅用于测试目的、应使用 FET-EN 以便在满足条件时打开和关闭 FET。

    此致、

    亚伯拉罕