主题中讨论的其他器件:CSD17570Q5B、 BQ24600
您好!
配置如下:
使用4S1P 锂聚合物电池8000mah
2.放电7A 时使用的负载
3. CSD17570Q5B (30V、100A)作为 CHG 和 DSG FET
使用 BQ24600充电器为电池充电后、我使用7A 负载对电池放电。
欠压阈值设置为每节电池3300mv、因此一旦达到阈值以下、DSG FET 就会触发关闭、并且 SafetyStatus[CUV=1。
我移除了负载、但电池组电压下的输出显示与输入电压几乎相同、当我再次启用 DSG FET 时、它显示两倍的输出输入电压。
这种情况发生了两次。 您能帮您找到问题、因为当我部分放电时、这个问题就不会出现。
我已附上保护 FET 的图像。